Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A
嗨、大家好
我们的客户发现我们的 TUSB8041A 功率损耗太高。 验证他们的应用是否正确。 其系统板输入为42V、这不是我们的器件输入。 其操作系统为 Android8.1、42V 电源、TUSB8041A 连接到系统的 usb3.0主机、而 TUSB8041A 的四个端口未连接到任何 USB 设备。
(1)系统运行时:
如果将与 TUSB8041A 相对应的 usb3.0的系统节点电源/控制设置为自动(允许集线器自动睡眠)、则系统的输入电流约为80mA;
如果将与 TUSB8041A 相对应的 usb3.0的系统节点电源/控制设置为 ON (不允许集线器自动睡眠)、则系统的输入电流约为100mA。
根据上述结果、如果设置为自动、则集线器应自动处于休眠状态。
(2)当系统处于待机状态时:
当 TUSB8041A 由 V3.3和 V1.1供电时、系统的输入电流约为30mA (系统输入为42V);
当 TUSB8041A 由 V3.3和 V1.1供电时、系统的输入电流约为27mA (系统输入为42V);
因此、如果我们将其计算为42V、则功率损耗间隙约为126mW。 那么、我们的器件在待机模式下的功率损耗大约为120mW? 您能帮助我们检查原理图、看看我们的系统是否有问题? 我将通过电子邮件向您发送原理图。
谢谢
-彭芬