This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C31T:DS26C31T

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26C31T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818582/ds26c31t-ds26c31t

器件型号:DS26C31T

尊敬的 Sirs

我正在为 DS26C31TM 寻找 SPICE 模型。 可以帮帮我吗?

顺便说一下、我获得了 IBIS 模型、但我没有看到输出缓冲器的电源钳位表(每个电压的 corrent=0)。 这意味着硅片输出端没有朝向 VCC 的寄生二极管?

不幸的是、如果存在此类二极管、我需要使用其速率进行调查。

非常感谢您的帮助和致以最诚挚的问候

Salva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Salva、

    您所指的是哪种寄生二极管? DS26C31T 内置 CMOS 技术。 输出电压范围为0V 至6V。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao