This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3223E:驱动器引脚的电流能力

Guru**** 2828245 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3223E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818627/trs3223e-current-capability-of-driver-pins

器件型号:TRS3223E

大家好、

我的一位客户正在评估 TRS3223E。

他想知道 DOut1和 DOut2引脚的电流能力。 尽管已提及短路电流、但数据表中未提及此参数。

请帮助。

此致、

Harmeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harmeet、

    短路电流规格表示 DOUT 端口可以提供的最大可能电流。  不过、在正常条件下、输出电流将更低。  例如、对于3千欧的最坏情况 RS-232负载、典型输出电压为+/- 5.4V。 这意味着在这种情况下、输出电流为1.8mA。

    我希望这一点很清楚-如果您有任何疑问、请告诉我们。

    此致、
    最大