This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233-EP:CAN 总线问题

Guru**** 2943320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818616/sn65hvd233-ep-can-bus-problems

器件型号:SN65HVD233-EP

CANbus 问题:

查看 CAN 线路上发生的捕获错误:

我看到过一篇有关使用共模扼流圈来消除 CAN 线路上的尖峰的文章、这些尖峰来自哪里?

每个 CAN 器件都有自己的端接电阻器、随着添加更多节点、电压电平会下降、因为我们从3.3V 开始、我们应该考虑增加端接电阻吗?   

如果每个 CAN 节点都有串联电阻元件、这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下文章:

    请单击此选项已解决我的问题。

    此致、

    涉水