This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233-EP:CAN 总线问题

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818603/sn65hvd233-ep-can-bus-problems

器件型号:SN65HVD233-EP

CAN 总线接口:

SN65HVD233HD -使用 CAN 网络时的最佳做法?

使用一对 CAN 器件时、系统不会显示通信错误、只要我们添加第三个或第四个 CAN 器件网络失败(supply=3.3V)。

器件的硬件控制:是否应在发送消息后激活控制引脚'LBK'?

我注意到、建议使用共模扼流圈来降低尖峰、但理想情况下、如果每个 CAN 器件端接120欧姆、则希望了解网络上 CAN 的最佳实施方案、以便在我们移至4个节点时、我们具有120/120/120///120。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    CAN 总线只在总线的每一端被端接。

    请参阅此文档和数据表。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息。

    我们还没有走出困境、因为系统的配置方式是每个 CAN 设备都提供不同的分立功能、因此我们有两个到最多六个 CAN 设备、可以随时插入。  我们只会终止两个器件并使其他四个器件保持未终止状态、这是什么? 这可能是您的意思吗?

    提前感谢。

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    终端应存在于总线的每一端、而不是存在于每个器件上。

    这样就不会影响连接的节点。  它始终正确端接。

    此致、

    涉水