This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:热数据 Theta JC

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818412/ds90lv001-thermal-data-theta-jc

器件型号:DS90LV001

大家好、

我的客户想知道 DS90LV001TM 的 θ JC、我们是否有此数据?

提前感谢。

此致、

-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 DS90LV001TM 的 Theta-jc 以及其他热参数。

    θ JA 高 K: 120.3.
    Theta JC、顶部: 60.3
    Theta JB: 62.8.
    PSI JT: 11.8
    PSI JB: 62.2.

    此致、

    相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser、

    感谢您的回答。 感谢您的支持。

    此致、
    -Renan