This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:TPD4E05U06是否支持 DP1.2?

Guru**** 2532850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817443/tpd4e05u06-does-tpd4e05u06-support-dp1-2

器件型号:TPD4E05U06

尊敬的团队:
   TPD4E05U06是否支持 DP1.2?

  谢谢!

此致!

Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认 DP1.2的数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

      DP1.2单通道高达5.4Gbps。

      TPD4E05U06的线路电容为0.5pF,它可以支持什么数据速率?  0.42pf 和0.5pf 支持多少不同的数据速率?

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    0.5pF 可支持5.4Gbps。 但是、在信号完整性方面、损耗预算是最重要的。 根据数据表中的插入损耗图、0.5pF 会产生~1.5dB 的损耗。 因此、如果您的迹线和连接器的损耗不超过~1.5dB、那么您没有超过系统的3dB 损耗预算、可以使用此部件。