This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:C1、C2、C3和 C4的功能是什么

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817289/max3232-what-is-the-function-of-c1-c2-c3-and-c4

器件型号:MAX3232

您好!  

我的客户想知道 C1至 C4的功能是什么、以及如何知道这些引脚是否工作正常?  

您能帮助我们了解这些电路的内部配置吗?  

我们应该在引脚1到引脚6上看到什么?  

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    收发器的电荷泵电路使用这些电容器从 VCC 电源生成更高电压 V+和 V-轨。 您可以在以下博客中阅读电荷泵的工作原理:

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如果客户参加 ICT 测试、则测量 MAX3232CP PIN_1到 GND。 不同的 IC 具有不同的电压。  是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hermes、

    您是否意味着某些器件显示从 C1+到 GND 的高阻抗? 测试条件是什么、例如电源、负载? 结果是否由万用表检查? 对于有问题的器件、V+/V-引脚上的读数是多少?

    此致、

    Hao