This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:时序规格

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817489/ds100br210-timing-spec

器件型号:DS100BR210

尊敬的团队:

如果我的客户使用六个或更多器件从 I2C-ROM 进行菊花链引导、是否有任何时序规格要求?

此器件是否有其他时序规格要求? 我只看到 LOS 和启用/禁用时序以及 SMBus 时序要求。

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    无时序规格。  按照数据表中的图、使用 DONE 和 READEN 之间的菊花链 、这样可以在器件之间设置正确的时序。

    如果可能、我建议使用从0xB0开始的连续 I2C 地址。  (0xB0、0xB2、0xB4、0xB6、0xB8、 和0xBA)

    此致、

    Lee