This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:使用外部振荡器时对 XTAL1输入的要求

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817772/tusb2036-requirement-for-xtal1-input-when-using-external-oscillator

器件型号:TUSB2036

您好!

当使用48MHz 外部振荡器时、我想确认 XTAL1输入的一些规格。

  1. 我想知道该引脚上的输入电容值
  2. 输入电流是否与 I_IL 和 IIH 相同、+- 1uA?
  3. 我想知道48MHz 的可接受频率容差。
  4. 我想知道可接受的责任。
  5. 我想知道上升时间和下降时间(10-90%)
  6. 我想知道可接受的抖动。

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    可以 假设它是几 pF。

    不适用

    建议使用3.50ppm

    4.45-55%  

    标称值为2.5ns

    6. 时钟必须符合 USB 2.0规范表7-9中概述的 USB 2.0全速抖动规范(可从 www.usb.org/.../获取)。 源抖动容差 TDJ1必须介于–3.5ns (最小值)至3.5ns (最大值)之间。 TDJ2必须介于–4ns 至4ns 之间。

    如果您难以找到满足所有要求的器件、请发帖、我们可以查看振荡器的数据表。

    此致、

    JMMN