This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 VIO 时的睡眠模式电源轨

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817897/sleep-mode-supply-rails-when-using-vio

器件型号:TCAN1044-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044V-Q1

大家好、

如果将 TCAN1044V-Q1置于睡眠模式、则可以禁用5V 稳压器并仅提供 Vio?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    我们的 CAN 专家目前不在办公室。 我将把这一帖子分配给其中一个、您应该在星期一之前得到一个答案。

    很抱歉给您带来不便、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    是的、如果 STB 设置为高电平(进入待机模式)并且 VCC 被移除、但 VIO 仍然存在、器件将在待机模式下正常工作。

    此致、