This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:TUSB8044 EEPROM 代码问题

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817419/tusb8044a-tusb8044-eeprom-code-question

器件型号:TUSB8044A

你(们)好

     我使用了 TUSB8044A 和 EEPROM。 我想 对 EEPROM 代码进行版本控制。

     如果我想在 Windows 设备管理器上显示图片。 我找到 REV_0100。 我可以在 EEPROM 中设置此 REV_XXXX 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请问我们是否可以修改 EEPROM 中的 REV_XXX 版本?

    如果是,我们应该如何做?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本号已硬编码到集线器中、因为它表示芯片版本。  它不能更改。

    此致、

    JMMN