This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32ELX0421:时钟输入

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS32ELX0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818045/ds32elx0421-clock-input

器件型号:DS32ELX0421

您好!

我使用的是 DS32ELX0421。 我有一些问题。 请帮帮我。

DS32ELX0421的时钟输入是否 可以是 FPGA 的 IO?

2.为什么只有时钟? 但其他端口上没有任何数据?

3.您能给我一个配置寄存器的例子吗?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    时钟需要是 LVDS。 有关要求、请参阅数据表。

    2.我不理解你的问题。 有1个 LVDS 时钟和5个 LVDS 数据通道。

    请阅读数据表。 第14页提供了一个示例器件配置。

    此致、

    I.K.