This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:请告诉我 TUSB1064的引脚处理情况。

Guru**** 2925700 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818265/tusb1064-please-tell-me-about-the-pin-processing-of-the-tusb1064

器件型号:TUSB1064

你(们)好 社区成员。

 

请告诉我以下内容。

关于 TUSB1064、

当我们未使用 USB3.1下行端口时、可以将引脚7/8悬空吗?

 

姓名编号 I/O  问题

----------------------------------------

SSTXp 8  差分 I  在未使用时是否可以悬空引脚?

SSTXn 7  Diff I  在未使用时是否可以悬空引脚?

 

此致


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abe-San

    当不使用 SSTX 和 SSRX 时、它们都可以保持悬空。

    谢谢

    David