This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD200A:SN65MLVD200A 收发器 IC 的结温是多少

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD200A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817325/sn65mlvd200a-what-is-junction-temperature-of-sn65mlvd200a-transceiver-ic

器件型号:SN65MLVD200A

 SN65MLVD200A 收发器 IC 的结温范围是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN65MLVD200A 的最高结温为125C。  但是、请注意、数据表参数是针对85°C 的自然通风温度指定的。

    此致、

    相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    25°C < TA < 125°C 温度范围内的降额因子(mW/°C)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有专门的数据、但您可能可以使用 RθJA 的倒数 作为近似值。

    此致、

    相位