This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111双向电平转换器

Guru**** 2897370 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817943/tiol111-bidirectional-level-shifter

器件型号:TIOL111

您好!  

    由于 TIOL111用作电平转换器、因此需要处理从24V 到3.3V 的物理链路和电压转换、反之亦然。 我很清楚、主器件的24V 被转换为控制器所需的器  件3.3V、但我不知道 TIOL111 IC 如何将控制器的3.3V 转换为 IO 链路主器件所需的24V 输出。 仅此 IC 是否可以进行电平位移或需要任何外部上拉。

我提出这个问题是因为控制器可以提供大于  3.3V 和最大20mA 的输出、而 TIOL111可以将电压升高到24V 的程度和电流大小是多少?  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkstesh、

    CQ 输出采用推挽式输出设计、由 L+电压轨(标称值为24V)供电。 这意味着它能够在不需要外部上拉/下拉电阻器的情况下进行电平转换、并且可以根据 L+电源能力(以及通过 ILIM 电阻配置的电流限制)提供一个电流电平。 用于高压输出的电流不需要来自3.3V 电源(就像升压转换器电路中那样)。

    此致、

    最大