This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于5米电缆的 HDMI2.0+USB2.0+USB3.0

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB217-Q1, TUSB211, TUSB501, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817893/hdmi2-0-usb2-0-usb3-0-for-5-meter-cable

主题中讨论的其他器件:TUSB217-Q1TUSB211TUSB501TMDS181

尊敬的 TI 专家:

您是否会为 5米电缆的 HDMI2.0+USB2.0+USB3.0转接驱动器/重定时器解决方案提供推荐器件?  

USB2.0 = TUSB211、TUSB217-Q1或其他?

USB3.0= TUSB501 、或者其它?

HDMI2.0=?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yi Su

    USB3支持最大3米的常规电缆长度、除非您正在进行有源电缆设计、否则无法支持5米的电缆长度。

    对于 HDMI2.0、TMDS181用于直流耦合 HDMI、而 DP159用于交流耦合 HDMI。

    您能否详细介绍一下系统设计要求、以便我推荐合适的器件?

    谢谢

    David