This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:DS250DF410无法正常工作

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817450/ds250df410-ds250df410-could-not-work-normally

器件型号:DS250DF410

大家好、

我 的 DS250DF410 无法正常工作、而绕过 DS250DF410时、系统可能会正常工作。

All_DONE _N 引脚从 H 移至 L

根据您的经验、我还可以通过哪些其他方法来测试以找出瓶颈?

这可能是 FW 问题吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如果我理解正确、您的意思是如果您绕过 DS250DF410、系统正常工作、但 DS250DF410系统正常工作。

    1)。 请告诉我们您如何绕过 DS250DF410器件?

    2)。 All_DONE _L 信号与 EEPROM 操作相关。 请告诉我们您的意思是系统无法正常工作?

    3)。 请通过电子邮件向我们发送您的原理图和整体评估设置。

    此致、、、Nasser