This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534:PCA9534

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816635/pca9534-pca9534

器件型号:PCA9534

您好:

我正在调试 PCA9534。 但是、我在该部件上遇到了 I2C 通信问题。 这是我为我的应用设计的原理图、供您参考。

我尝试与 PCA9534通信、但未从器件获取 ACK。 我确信我已成功发送命令。 在原理图设计中、我将 I2C 地址设置为0100100。 请参阅在 SCL 和 SDA 上测量的波形 I。 您会看到我使用地址7h'24访问了器件、但未从 PCA9534获取 ACK。

我需要您在这个问题上的帮助、并了解问题可能是什么。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Will1979、

    您是否介意尝试通过写事务而不是读事务与器件通信? 如果器件 ACK 至写入事务、则意味着它会否定您的读取、因为您尚未对器件中的内部指针寻址、因此它不知道您要从中读取的寄存器。 数据表中的图26提供了执行读取事务和获取 ACK 的正确方法。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby:

    感谢您的快速响应。 我要试一下。

    BR

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只需签入、您是否能够通过尝试写入事务来解决问题?

    -Bobby