Other Parts Discussed in Thread: TUSB320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB320 你(们)好
在加电和连接 Type-C 电缆期间、是否有任何方法可更改模式配置?
我想知道模式配置可以动态更改。 例如、更改端口引脚的电压状态。
此致、
北井高桥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Takahashi-San
TUSB320器件可使用三电平端口引脚配置为下行端口(DFP)、上行端口(UFP)或双角色端口(DRP)。 应使用上拉电阻将端口引脚上拉至高电平至 VDD、将低电平拉至 GND、或将其悬空至 PCB 上以实现所需模式。 TUSB320器件在复位后对端口引脚进行采样并保持所需的模式、直到 TUSB320器件再次复位。
但是、为什么不将 TUSB320配置为 DRP 并让其在 UFP 和 DFP 之间切换?
谢谢
David