This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:V+连接到 VCC 或 GND 影响

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1172683/max3243-v-connect-to-vcc-or-gnd-impact

器件型号:MAX3243

各位专家、您好!

根据数据表第13页、V+连接可以连接到 VCC 或 GND。 我的客户想知道 V+连接到 GND 和 VCC 时对信号的影响。 下面的博文显示了 VCC 的影响、但我们没有发现任何博文提到将 V+连接到 GND 时对信号的影响。 MAX3243内没有电荷泵方框图。 请帮您回答问题。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一方面、V+高于 VCC、因此当 C3连接到 GND 时、您需要一个额定电压更高的电容器(或者、对于小型陶瓷电容器、直流偏置效应更糟)。 另一方面、与 VCC 相比、获得接地(平面)的低阻抗连接可能更容易

    数据表允许这两种情况、因为这并不会产生很大的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    澄清了 V+连接可以通过电容器 C3连接到 VCC 或 GND -而不是通过 V+直接连接到 VCC 或 GND。  

    话虽如此- Clemens 的解释是正确的、在低阻抗连接和电容器本身的电压额定值之间进行了一些小的权衡、但器件的总体运行情况并没有发生如此大的变化。

    最棒的

    Parker Dodson