This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML:结至电路板热阻

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167964/ds16f95qml-junction-to-board-thermal-resistance

器件型号:DS16F95QML

我想知道是否有关于结至电路板热阻或结至引线热阻的信息? NAD 封装数据表中的结至外壳热阻仅为18 C/W 感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    当 National Semiconductor 于2005年首次发布此器件系列时、这还不是要包含的标准产品。 我可以请求我们的封装团队对此进行仿真、但这些请求可能需要几周的时间才能处理。 这是否起作用?

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您的回答。 是的、这仍然有效。 如果有最新信息、我将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    好的、听起来不错。 我将要求启动该程序、完成后、我将在此处继续执行。 感谢您的耐心等待。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    此请求仍处于待定状态、但仅需确认:我已询问 DS16F95W/883、因为您提到了 NAD 封装、这是该器件在 NAD 封装中的唯一可订购版本。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    非常感谢、是的、该器件型号起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我们的热仿真已完成。 早假期礼物。  

    请注意、这些值可能与 National 发布的值不同。 在发布时(1991年)、这些是使用基于材料的工程估算创建的。 现在、我们能够更准确地模拟这些值。

    参数 和功能
    RθJA μ A 结至环境热阻 150.5 °C/W
    RθJC Ω(顶部) 结至外壳(顶部)热阻 64.7. °C/W
    RθJB μ A 结至电路板热阻 139.1 °C/W
    ΨJT μ A 结至顶部特征参数 36.7. °C/W
    ΨJB μ A 结至电路板特征参数 124.3. °C/W
    RθJC (机器人) 结至外壳(底部)热阻 4.7. °C/W

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速周转和愉快的假期!