This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:两个问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817278/tusb212-two-questions

器件型号:TUSB212

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

TUSB212是否具有方向性? 例如、D1必须连接到主机、D2必须连接到器件?

2. TUSB212是否可以放在器件端?  

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng

    D1和 D2可互换。 您可以将 TUSB212放在主机或器件侧。

    谢谢

    David