This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:TUSB544 AUX 和 SBU 引脚连接

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817706/tusb544-tusb544-aux-and-sbu-pin-connection

器件型号:TUSB544

您好 ,

图1显示了 TUSB544规范中建议的 AUX 和 SBU 连接。 如图2所示、建议使用 TI 参考设计。 为什么有两个连接? AUX 和 SBU 线路的电阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peggie

    具体取决于 TUSB544的放置位置。

    数据表中的 TUSB544参考设计显示了放置在 DP 源系统中的 TUSB544。  

    此参考设计展示了一种有源电缆设计、其中 TUSB544放置在 Type-C DP 系统和 DP 接收器之间。 在这种情况下、交流电容和上拉/下拉电阻位于 Type-C DP 系统和 DP 灌电流内部。 下拉电阻器用于确保引脚不悬空。

    谢谢

    David