This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DP83822I:是200m 通信吗?

Guru**** 2766615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817688/webench-tools-dp83822i-is-it-200m-communication

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83825

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

  它是否满足 PoE 或直流电源下200m 的可靠通信要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83822的电缆长度可达150米。

    我们将对新器件 DP83825进行采样、该器件还支持长达150米的电缆长度。

    此致、

    GET