This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5412:支持 PCIe ACS 的转接驱动器多路复用器(访问控制服务)

Guru**** 2968670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171395/sn75lvpe5412-redriver-mux-with-supporting-pcie-acs-access-control-services

器件型号:SN75LVPE5412

您好!

SN75LVPE5412RUAR 和 SN75LVPE5421RUAR 是否支持 PCIe 访问控制服务(ACS)?

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我们的线性转接驱动器与模拟线相同、不参与 PCIe 协议事务。 访问控制服务主要用于对等数据包事务。 PCIe 交换机或端点可以支持此功能。    我们的转接驱动器不支持此功能。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! Nasser

    祝你度过美好的一天!

    BR、Tiger