This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:VCC 规则

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1172813/tca9517-vcc-rules

器件型号:TCA9517

大家好、

我代表客户发布。 请查看以下查询的完整详细信息。

我正在设计一个电路板、在该电路板中、我需要在两个不同的电压之间转换 I2C 逻辑电平、我决定使用 TCA9517。 我无法理解两个电源电压之间是否存在 Vcc 规则、因为我找到了不同的信息。 在数据表中、我找不到任何 Vcc 规则、但组件的网站页面指出 VCCA <= VCCB。 此外、在 TCA9517的应用手册 SCPA054中、有"无 Vcc 规则"、标题为"为什么、何时以及如何使用 I2C 缓冲器"。 那么、我要问什么是正确的信息。

提前感谢您的支持

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    这在2017年发生了变化、这就是您可能会看到一些冲突信息的原因。 您可以在 TCA9517数据表的修订历史记录中看到这一点、从修订版本 C 到修订版本 D

    我将查看我们是否可以更改 TI.com 注释。 请记住、数据表是器件运行的管理文档。

    最棒的

    Danny