This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:关于 quot 规格的惯性(&quot);ro:输出电阻"

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816417/max3243e-about-the-inerpretation-of-the-specifications-of-ro-output-resistance

器件型号:MAX3243E

大家好、团队成员

请告诉我数据表中所述规格的解释。

数据表:SLL657D

>驱动器部分>电气特性> ro:输出电阻

这是内部连接到"DOUT"端子的电阻值吗?

在这种情况下、是上拉还是下拉?

此致、

Sakuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakuma、

    驱动器输出端没有内部上拉/下拉电阻器。 当 Vcc=0V 时、输出应该为高阻抗 (25°C 时为10M Ω)。  但是 、   在极端温度和工艺条件下、该值可能会变化到300Ohm。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的快速回复。

    我知道"ro:输出电阻" 显示了输出的阻抗值。

    此致、

    Sakuma