This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:基准模式下的 LED (已排队)

Guru**** 2932930 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171778/dp83826e-leds-in-basicmode-contimued

器件型号:DP83826E

您好!

我在基本模式下使用 DP83826E 开发了测试板。 它应该被绑定到正确的运行模式。 这再次导致 LED 引脚出现自举/断电问题。

我已经在这个论坛中接受了有关这个主题的答案、在大多数情况下、这个主题处理了由第一个数据表中的错误引起的混乱。 但是我仍然在

被这样一个事实所迷惑:所有给出的答案都提到了在数据表中处于基本模式时连接到接地的 LED (两次)。

那么、什么是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是,我对你以前所说的话没有任何历史。 您似乎对基本模式 LED 低电平有效已修复这一事实有问题。 这里的问题是什么?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、大约两个月前、我对类似问题(如下所示)的这个回答感到困惑。 在我看来、根本错误的是、基本模式硬件捆绑需要连接到 VCC 才能正常工作。 在该配置中、我需要1K 系列和1K 下拉电阻器来在引导时正确加载搭接配置。、在我的实现中用红色绘制、抱歉使用了"Pease"样式的绘图。