This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1510:热插拔应用

Guru**** 2507605 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817404/thvd1510-hot-swap-application

器件型号:THVD1510

您好!

我对 THVD1510中的热插拔应用有疑问。

我在 THVD1510数据表中未找到热插拔说明。

我可以问 THVD1510是否可用于热插拔应用?

如果可以的话、我们在热插拔应用中需要注意的要点是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、由于该器件在未上电时具有高阻抗接口引脚、并且在上电时无干扰、因此非常适合热插拔应用。 需要注意的是、插入或拔下电缆时、连接器引脚可能会发生电压过冲。 如果这些过冲发生并且处于较高的水平(超过收发器的额定值)、则您可能希望通过安装 TVS 二极管来钳制电压或串联电阻来限制任何浪涌电流、从而进一步保护器件。

    此致、

    最大