This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:AM26C32的失效防护

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, AM26LV32, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171664/am26c32-fail-safe-of-am26c32

器件型号:AM26C32
主题中讨论的其他器件: AM26LV32AM26LV32E

尊敬的 TI 专家:

我正在使用 差分 线路 接收器 AM26C32、我发现了一个问题:

当 AM26C32的输入为开路时、其输出并非全部为高电平、这与数据表中提到的失效防护功能不一致。

这是我的原理图、请帮助我检查问题、谢谢!

最棒的地方!

储罐 Xue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图未显示任何开路输入。 当输入接地或通过端接电阻器连接时、它们不会断开。

    您应将4A/4B 引脚保持未连接状态、或将其连接到不同的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Tank、

    总线是否连接到驱动器、驱动器是否只是高阻抗?

    如果是这种情况、它可能不是一个开路总线、而是一个空闲总线。 在谈到失效防护时、该器件有点棘手、因为它不是很好- VIT+和 VIT-阈值不受失效防护保护(这是通常在现代器件上实现的方法、因此空闲/开路/和短路条件是失效防护而不仅仅是开路)。

    在总线上使用无源失效防护电阻器(每个差分总线应该需要2个电阻器- A 至 VCC 和 B 至 GND)-我提供了有关如何调整这些电阻器大小的应用手册。   在 https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf 的开路和空闲条件下、它们将使总线保持高输出。 即使在更稳健的输入失效防护原理图器件上、此方法仍然是常见的用例。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供的信息、以便我了解失效防护的使用!

    请向我们推荐其他芯片:即使使用终端电阻器、失效防护功能也能发挥作用、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您提供的信息、以便我了解失效防护的使用!

    请向我们推荐其他芯片:即使使用终端电阻器、失效防护功能也能发挥作用、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有此功能的唯一四通道接收器是 AM26LV32 (但不是 AM26LV32E)、其运行电压为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。