This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 重新编程 tsip 和 EMAC 接口

Guru**** 2918740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6472

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817408/regrding-tsip-and-emac-interface

Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6472

无论是在 TSIP 接口 还是 EMAC 接口上、DSP (TMS320TCI6486)上的 E1数据(以太网数据包)位于何处?EMAC 和 TSIP 之间的确切区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhuri、

    TSIP 接口直接连接到 TEMUX (T1-E1多路复用器件)器件。 有关更多详细信息、请参阅 TMS320C6472/TMS320TCI6486 DSP 电信串行接口端口(TSIP)用户指南、网址为:

    www.ti.com/.../sprueg4h.pdf

    EMAC 和 TSIP 是两个独立的接口。 您可以在相应的用户指南中阅读其用途和功能:

    www.ti.com/.../spruef8f.pdf

    此致、
    Tsvetolin Shulev