This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:DS280BR810和 DS280BR820之间有何区别

Guru**** 2504685 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810, DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171983/ds280br810-what-is-the-difference-between-ds280br810-and-ds280br820

器件型号:DS280BR810
主题中讨论的其他器件: DS280BR820

大家好、  

请问 DS280BR810与 DS280BR820有何区别? 谢谢。  

B.R

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个中继器器件型号使用相同的 IC 裸片。 DS280BR810针对 Rx 输入和 Tx 输出在封装级别实施交流耦合电容器、而 DS280BR820仅在 Rx 输入端实施交流耦合电容器(请参阅下面的基本方框图)。

    此致、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!  

    谢谢。 我是否可以知道为什么需要此选项? 这意味着、如果客户下游侧接收器芯片在 RX 侧也有交流耦合电容、我们需要选择820。 但是、如果 下游端接收器芯片 在 RX 端没有交流耦合电容、我们需要选择810?  

    B.R.

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们发现 DS280BR810 Tx 交流耦合电容的信号完整性性能不是最佳的、因此某些通道的输出眼图高度降低。 通过在主机端实施 DS280BR820和交流耦合电容器、客户将观察到通道间的输出眼图高度裕度有所改善。

    谢谢、

    Rodirgo 纳塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rodrigo。 我现在很清楚。  

    B.R.

    卢卡斯