This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR110:频率响应

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816849/ds25br110-frequency-response

器件型号:DS25BR110

您好、E2E、

美好的一天!

 您知道 DS25BR110的频率响应吗?

期待您的回应。

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    DS25BR110是一款限幅转接驱动器、其输入端带有一个4级均衡器。  我们通常不会测量或发布此类器 件的频率响应、因为它们的性能由输出上升/下降时间和抖动等时域特性定义。  输出特性也由 LVDS 标准定义。  也就是说、无论输入端呈现什么(限幅转接驱动器的特性)、输出幅值都是固定的。

    我知道均衡器增益曲线可能有用。  然而、在开发该器件时、数据表中给出的特定频率下的离散 EQ 增益值被认为已经足够了。

    您希望通过频率响应具体实现什么?

    此致、
    Davor