This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:I2C SCL 配置

Guru**** 2538130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170727/ds90ub948-q1-i2c-scl-configuration

器件型号:DS90UB948-Q1

大家好、

您能否分享一些有关解串器的 I2C SCL 设置的材料? 客户发现 SCL 设置与寄存器设置不一致、948:0x26=0x17;0x27=0x17 (应为400kHz、但测试结果为250kHz)

948个 I2C 波形:SCL=250kHz

949 I2C 波形

此致、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    我必须仔细研究这个问题、然后再返回给您。 同时、这里有两个适用于 FPD3器件的 I2C 应用手册。

    e2e.ti.com/.../6318.snla131a.pdf

    e2e.ti.com/.../6840.snla222.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ben、

    你有更新吗?

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    在这种情况下、948控制器是否为控制器? 设置 I2C 速率的方法是按照您所指出的那样对高/低时间进行编程。 但是、这仅在948用作控制器时才起作用。 否则、I2C 速率由控制器传输的任何速率设置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    这是 i2c 直通应用、948绝对是代理主控方、请帮助检查计算是否适用于948

    对于400kbit 的远程 i2c 速率、SCL 高电平和低电平应为0x17、而不是0x32。  

    对于0x32、SCL 高电平时间= SCL 低电平时间= 50*50ns=2.5us、SCL 周期为5us、因此数据速率为200kbit/s

    您能否在工作台上验证客户的调查结果?

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    该表专门针对913/914进行了设置、因此实际的寄存器编程可能与所有 FPD-Link III 器件不匹配。 您能否澄清一下这里实际发生的通信内容? 命令是来自949,通过948传递到远程设备,还是直接传递到948? 方框图可能会有所帮助。

    此外、在949中编程了什么高/低电平时间?

    此致、