This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD379:电源

Guru**** 2928970 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816771/sn65hvd379-power

器件型号:SN65HVD379
主题中讨论的其他器件:SN65HVD78

你好。 我正在设计 SN65HVD379DR 器件、需要知道 驱动器和接收器在最大频率下的典型电流消耗(或功率)。  我以3.3V 为器件供电。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我已经指派了一名工程师来查看这一点。

    我的意见:

    电流消耗取决于负载、因此您可能需要为驱动器和接收器提供负载电阻。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    正如 Bobby 提到的、器件的功耗取决于负载条件、尤其是用于高数据速率通信的容性负载。 关于最大频率、您提到的是25Mbps 吗? 您可以参阅 sn65hvd78数据表第7.6节的表格。 您还可以查看此博客了解估算的详细信息。

    e2e.ti.com/.../how-to-calculate-the-power-dissipation-of-high-speed-rs-485-transceivers

    此致、

    Hao