This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:有关上行侧 USB2.0眼图规格的问题

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167194/tusb8042a-question-about-usb2-0-eyemask-specification-on-upstream-side

器件型号:TUSB8042A

你好。

我们的电路板具有处理器和 TUSB8042A、后者通过 USB 2.0接口连接到 TUSB8042A 的上游侧。
但是、对于板载连接、USB 2.0标准的眼罩规则不适用。
请告诉我以下几点。


【问题1】
数据表的上游侧没有 TUSB8042A (器件)的 USB2.0输入规格。
上游侧 TUSB8042A (器件)的 USB2.0输入规格是什么?
请告诉我是否有任何法规、如 VID。

[问题2]
当我检查 USB 规范文档2.0时、描述了以下 eyemask 法规。
对于板载连接、只要满足以下 TP4眼罩法规、是否没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于上行端口、它需要像在眼图上方一样满足远端眼图要求

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我判断包括 far_end 规则的眼图。