This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:控制寄存器

Guru**** 2972500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816825/tca9545a-control-register

器件型号:TCA9545A

您好!

当控制寄存器0b00000010时、我认为我们无法区分"未选择通道"和"已选择通道1"。

因为 B1在如下所示的"未选择通道"时是不确定的。

是否有任何方法可以区分?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    这对我来说似乎是一个拼写错误。 今天、我将为此提出一个更改请求、并将其修复。

    [您指出的红色方框应为0]

    谢谢、

    -Bobby