This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814R-Q1:Ground Escape 的含义是什么?

Guru**** 1555290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171329/dp83tc814r-q1-what-s-the-meaning-of-ground-escape

器件型号:DP83TC814R-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811

大家好 、

我注意到有引脚名为 Ground Escape、这些引脚的含义是什么? 您能否帮助解释使用场景和原则? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表6-1说明:

    接地退出:可选接地退出引脚。 这些引脚可接地以优化 PCB 布局。 这些引脚不能替代到 DAP 的电源接地连接。 DAP 必须始终连接到电源接地。

    如果不使用该引脚、则可以将其保持未连接状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Clemens、

    感谢您的回复、我在 DS 上看到了这一点、但我仍然想知道"优化 PCB 布局?"的含义是什么?这些用于电源 GND 或数字 GND 的引脚是否优化了 EMI 问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazel、

    如果过孔未用于连接 GND、则该引脚可灵活地允许连接 DAP GND。 如果客户仅在外层使用 GND 层、则允许从平面连接到 DAP。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome:

    1.过孔连接到 GND、您意味着平面需要通过过孔连接到 GND、对吧?

    如果平面上有通孔连接到 GND、 我们是否可以   让接地逃逸悬空? 因为我们需要与 DP83TC811兼容(适用于 TCK 和 TDO);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazel、

    是的、在某些应用中、客户可以更自由地/层路由 GND。 如果只有顶层 GND 选项、则使用 GND_Escape 进行路由以允许对 DAP GND 进行某种类型的访问的自由度较低。

    如果使用通孔处理 DAP GND、则可能不需要使用 GND 转义。

    此致、

    Gerome