This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261:

Guru**** 2930920 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171646/tusb9261-tusb9261

器件型号:TUSB9261

您好,

我们将 TUSB9261IPAPQ1用于 我们的一个 USB -SATA M.2 SSD 项目、目前 AData SSD 与转换器配合工作正常、能够进行读/写、但我遇到另一个 SSD Flexxon 问题、它仅检测1GB 而不是512GB。

这是 SSD PN  

数据- IM2S3168-512GP

Flexxon - FSSO512GBE-M50P

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elavarasan、

    您使用的是哪个版本的 TUSB926X 固件?

    此外、您是否 为两个 SSD 使用相同的 TUSB9261板、或者是否有两个单独的板?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们使用的是 FW 版本 v1.06

    我们使用的是同一个板。 我们计划鉴定2个 SSD 来源、我们选择 AData 和 Flexxon、并在同一电路板上测试具有相同配置的两个 SSD。

    谢谢

    Elavarasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elavarasan、

    您是否知道这两者之间的任何关键差异可能导致这种情况? 在测试场景之间切换时、是否有必要的更改?

    我试图亲自观察一下、看看是否存在任何重大差异、如果您知道任何可能起作用或产生效果的差异、请告诉我。

    谢谢、

    Ryan