This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2021A-Q1:隔离论坛

Guru**** 2766565 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6731, ISO6741, TMUX7219-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170886/tlin2021a-q1-isolation-forum

器件型号:TLIN2021A-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO6731ISO6741TMUX7219-Q1

您好!

看到我有一个主器件和两个从器件、在我需要隔离主器件时、有一个时间从器件切换到主器件。 是否有任何可能的方法来隔离主器件?

此致、

JIJU Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jiju、

    感谢您考虑我们 的隔离产品。  为了隔离控制器和 TLIN 器件之间的逻辑、请考虑 ISO6731 (2个正向通道和1个反向通道)或 ISO6741 (4个正向通道和1个反向通道)。  

    但愿这对您有所帮助。  

    最棒的

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    但我们无法控制主 LIN 总线。 只能控制两个从器件中的控制。 在某些情况下、我们需要隔离主 LIN (主主控器件中没有控制)总线、同时其中一个从器件连接到另一个主控器件、是否有任何隔离电路可用于隔离主评估器 LIN 总线。

    此致、

    JIJU Raj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我们能否使用这些(TMUX7219-Q1)类型 (SPDT)精密开关来隔离主 LIN 总线?

    此致、

    JIJU Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jiju、

    感谢您提供的附加信息、这有助于我更好地了解您的用例。  

    ISO67xx 系列致力于提供电流隔离并 隔离两个电路的接地平面。 使用数字隔离器后、两个接地平面完全独立。 此技术文章可以提供有关不同类型的隔离 (+)隔离101的更多信息。 根据您的输入、这不是您想要的。

     TMUX7219-Q1将用作数据信号之间的多路复用开关。 这可以让您在哪个 LIN 主控器控制总线之间切换。 我将与这些产品的专家联系、以帮助您选择最适合您应用的多路复用器。

    最棒的

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    这些方面的任何更新(我将与这些产品的专家联系、以帮助您选择最适合您应用的多路复用器。)?

    此致、

    JIJU Raj K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiju、

    我们是否正确地理解您需要根据您的系统选择性地打开和关闭指挥官节点上拉?

    最棒的

    Danny