This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:是否有与 MCDP2900进行比较的建议解决方案?

Guru**** 2973330 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816174/sn65dp159-any-suggest-solution-to-compare-with-mcdp2900

器件型号:SN65DP159

大家好、

我们是否有任何与 MegaChips MCDP2900进行比较的建议解决方案?

 不确定 SN65DP159是否适合 候选器件。

谢谢

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    MCDP2900是 DP 到 HDMI 有源协议转换器、而 DP159是 DP++到 HDMI 无源转换器。 遗憾的是、TI 没有兼容的解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    明白了。 感谢您的信息。

    另一个快速问题... DP159支持的最大 DP 带宽是多少? HBR2 4通道?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    DP159可支持高达5.4Gbps (HBR2) 4通道的 DisplayPort 数据速率。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。