This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:在℃℃℃,期间、当温度从70 ̊ C 降至-20 ̊ C 时、它会在0 ̊ C 左右升高-降低、这是导致这种现象的原因

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169977/ds110df410-during-the-test-when-the-temperature-drops-from-70-to--20-it-comes-up-down-around-0-what-is-the-cause-of-this-phenomenon

器件型号:DS110DF410

1 μ s、℃℃、当  ℃从70 μ s 降至-20 μ s 时、平均时间速率在1分钟 内下降1 μ s,它 在   0 μ s 左右上升/下降、   这 种现象的原因是什么℃,,如下 :

2、如何   通过手动操作配置 CTLE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    您能否在70C、低温度下、在链路上行-下行(大约5C)之前以及链路上行-下行之后提供完整的寄存器转储?

    有关手动 CTLE 配置的信息、请参阅数据表。 第8.5.8节介绍了如何覆盖 CTLE 升压设置、第8.5.22节介绍了如何覆盖用于 CTLE 适配的 CTLE 设置。

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas;

    以下是50c 和-20c   寄存 器值、您能帮我查看一下并提供任何建议吗?

    e2e.ti.com/.../DS110DF410_2D00_high_2D00_temperature_2D002800_55_032129002D00_Register-value.log

    e2e.ti.com/.../DS110DF410_2D00_low-temperature_2D0008FF2D00_20_032109FF_--_2D00_Register-value.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    我仍在查看您的寄存器转储、我将在星期三之前向您回复一个答案。

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,卢卡斯;

    谢谢、 期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计划在明天早上提供更新。

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    我认为链路掉电问题可能是由超过重定时器温度锁定范围引起的。 DS110DF410的 TLR 为90C。 虽然您在70C 至-20C 温度范围内的测试似乎适合此范围、但我假设这是系统环境温度、而不是实际器件温度。 您是否能够在 PCB 级别测量重定时器附近的温度、以验证器件是否保持在 TLR 范围内?

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯;

    客户想知道问题是否与环境湿度有关,下面是他们的原理图;

    1.请帮助查看电路原理图是否有任何问题。

    2、我们想知道湿度是否会导致这种效应,我们将使用液氮冷却、当它下降到特定温度时、器件表面会出现冷凝、我们怀疑它是否会由冷凝引起、尤其是 C223、C221、C225电容器、 当湿度为80%时、向上- 向下问题很容易出现、我查找了大量信息来显示它:当电容太潮湿时、水膜会凝结在电容器外壳的表面、从而降低电容器表面的绝缘电阻。 湿度也会渗透到电容器介质中、从而降低电容器介质的绝缘电阻。 这是否是升降的原因? 该?未明确指示电容器的具体信息、这四个电容器是否有任何选择要求?是否有更详细的电容器选择介绍或有关该电路的参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas;

    !、在这里添加电容器的功能是什么,期待您的到来,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    请帮助查看电路原理图是否存在任何问题。

    • RXD 和 TXD 通道引脚应采用交流耦合方式。 确保沿这些线路的某个位置放置220nF 电容器。
    • 如果您打算使用 INT 引脚、请确保在该线路的某个位置包含2k - 5k pu 电阻器。
    • 确保 SDA 和 SCL 线路在这些线路上的某个位置具有2k - 5k pu 电阻器。

    湿度也会渗透到电容器介质中、从而降低电容器介质的绝缘电阻。 这是否是升降的原因?

    • 这肯定会导致链路上行-下行问题。 我建议使用保形涂层来保护电容器不受潮、并查看这是否可以解决此问题。

    该?未明确指示电容器的具体信息、这四个电容器是否有任何选择要求?是否有更详细的电容器选择介绍或有关该电路的参数

    • EVM 板专门使用 LMK105B7223KV-F 这些电容器需要为22nF +/- 10%。 我建议使用 X5R 或 X7R 陶瓷电容器。

    此外、在这里添加电容器的功能是什么

    • 这些电容器用于环路滤波器、以降低 VCO 输入上的噪声。

    最棒的

    卢卡斯