This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:tusb1210

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816098/tusb1210-tusb1210

器件型号:TUSB1210

您好!

正在寻找与 Xilinx Zynq-7000兼容的 USB2 PHY 芯片。  已经尝试过 TUSB1210,出现了一些计时问题,但无法正常工作。 如果您有一些建议、

 

谢谢、

Jani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这是 TUSB1210a 和 Xilinx Zynq-7000之间的已知问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有适合 Xilinx Zynq-7000的替代解决方案

    谢谢、

    Jani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在不是。