This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:上电顺序

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816141/tusb1210-power-on-sequence

器件型号:TUSB1210

您好!

我对数据表 P.12中的"上电序列"有疑问。
观察 VBAT 和 VDD33线路的启动以及 VDDIO 和 VDD18线路的启动、可以看到 VBAT 和 VDD33线路首先上升。
这些电力线是否有序列?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Vbat 和 VDD33 应在 VDDIO/VDD18之前加电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢你的答复。
    我知道没有"关闭"序列。 ,对吗?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中未提及这一点、但 VDDIO/VDD18的关断时间要比 Vbat VDD33早