This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS180:VOD 至500~ 600mV

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS180, SN65MLVD203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815998/sn65lvds180-vod-to-500-600-mv

器件型号:SN65LVDS180
主题中讨论的其他器件: SN65MLVD203

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们将介绍高速差动线路驱动器和接收器、如 SN65LVDS180功能。


但我们需要500至600mV 左右的差分输出电压幅度。
TI 是否有可共享的解决方案?

 

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否需要1.2V 的共模?  如果是、则可以选择 SN65MLVD203。  这是一款 M-LVDS 收发器、您需要使用两个100 Ω 终端、一个在驱动器端、另一个在接收器端。  该器件具有2个端接、可提供480至650mV 的差分输出。 与常规 LVDS 相比、该器件还具有其他优势、包括更好地控制反射(由于双端接)、以及由于50mV 接收器阈值(而常规 LVDS 为100mV)而获得更好的噪声裕度。  请查看此器件是否满足您的要求。  如果没有、请告诉我们您的要求、我们可以查看其他器件。

    此致、

    相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    当我测试 DisplayPort 时 、辅助通道眼图测试(源极)失败、请参阅下图、

    TI_SN65LVDS180PW 差分输出电压不够高、那么 TI 是否有 DP 辅助通道特定材料?

    如以下电路图所示、我们只需更改 SN65MLVD203、 差分输出电压 就应更大。

    问题是 M-LVDS SN65MLVD203 100欧姆端接、如下面蓝色圆圈所示?

    DisplayPort 需要100欧姆终端、但下图是50欧姆。 这会是个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN65MLVD203将为您提供更高的差分电压、在两个100 Ω 端接情况下为480mV 至650mV (顺便说一下、这不是峰峰值;峰峰值将是此电压的两倍)。

    端接电阻应为100 Ω、但预计其中有2个、因此图2中的测试电路具有50 Ω(相当于两个100 Ω 端接并联)。 我不是很熟悉 Display Port、但我相信您通常在拉电流端具有一个100 Ω 端接、在灌电流端具有另一个100 Ω 端接。 我还假设您有共模设置网络等(请参阅 Display Port 规格中的 DP AUX 结构)。 此外、请注意测试规格中用于监控信号的位置。

    对此,

    相位