This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306设计问题:Vref2上拉寄存器

Guru**** 2750715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816504/pca9306-pca9306-design-question-vref2-pull-up-register

器件型号:PCA9306

大家好、团队成员。

我对 PCA9306有任何疑问

<问题>

在以下条件下使用时、Vref2的上拉电阻器能否在10kohm 下使用?

Vref1:1.8V,Vref2:3.3V

此致、

Yoshiaki.Tsujio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshiaki-San、

    Vref2>Vref1、因此、如果您按照数据表中的建议将 ENABLE 引脚连接到器件的 Vref2引脚、您将在转换模式下使用该器件。 这意味着您将在使能引脚上看到大约~1.8V+0.7V 的电压。 1.8V+0.7V=2.5V、那么进入 Vref2至 Vref1的 IOL 将为(3.3V-2.5V)/10k 欧姆。 您有80uA 的电流。 如果您使用的是200k 电阻器、则会看到(3.3V-2.5V)/200k 欧姆。 这将为我们提供大约4uA 的电流。 这是额外偏置电流的20倍、如果您对此没有问题、那么这是可以的、并且可以正常工作。 唯一的折衷是偏置电流更高、功耗稍高。

    -Bobby