This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:故障模式

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816436/tpd4e05u06-failure-mode

器件型号:TPD4E05U06

尊敬的技术支持团队:

您能否共享 TPD4E05U06DQAR 的故障模式(开路或短路或漂移)?

有一些引脚(D1+/ D1-/ D2+/ D2-)、我想知道这些故障模式。

请注意、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大多数情况下、故障模式将较短、但器件会以足够的能量打开