This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110A:我可以将 CAT6的线路延伸到60米吗?

Guru**** 2561490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816140/ds16ev5110a-can-i-extend-the-line-of-cat6-to-60-meters

器件型号:DS16EV5110A

尊敬的 TI:

我可以将 CAT6的线路延伸到60米吗?

规格仅写入20米以上。

如果不是、有哪些芯片可以达到建议?

我们的要求是使用 CAT5/CAT5E/CAT6/导线扩展50-60米的范围。

它可能遵循与第一个或第二个图相同的模式。

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    根据电缆制造商的不同、CAT6质量或插入损耗也不同。 但是、DS15EV5110A 尚未使用60m CAT6电缆进行评估。 只要您的 CAT6电缆性能符合以下应用手册的表4、DS15EV5110A 就应该能够均衡该电缆。

    http://www.ti.com/lit/an/snla095b/snla095b.pdf

    此致、Nasser