This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:输入和输入/输出负电压容差

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816037/pca9306-input-and-input-output-negative-voltage-tolerance

器件型号:PCA9306

大家好、团队、

我想了解描述的正确含义。 (如果观察到输入和输出电流额定值、则可能超出输入和输入/输出负电压额定值。)
这是否意味着可以容忍短负尖峰? (例如、在小于100ns 的时间内高达-1V)

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S.Sawamoto:

    数字2符号指出、只有在可以保证仍然满足电流限制的情况下、才能违反电压限制。 这意味着、如果您可以确保连续通道电流低于128mA、并且输入钳位电流大于-50mA (小于负值)、则没关系。 因此、如果您的电压低于-1V、则需要确保钳位电流为-50mA 或更大(负值更小)、并且通道电流低于128mA。

    谢谢、

    -Bobby